This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518EVM-878:并联 FET 调光电路

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518EVM-878

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679017/tps92518evm-878-shunt-fet-dimming-circuit

器件型号:TPS92518EVM-878

大家好、TI、

我的频带应用需要使用分流 FET 电路 来最大限度地缩短电感 器电流上升/下降时间、从而缩短 LED 导通时间

1) 1)为什么 TPS92518EVM-878没有配备并联 FET 电路,并且至少有一个 BOM 允许想要利用“并联 FET”的客户可以组装电路?

2) 2)我有很多分流 FET、集成 讨论/问题 、因此尝试 使用这个文本问题和回答论坛是不切实际的。  我想进行电话会议。  我们如何实现这一目标?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Craig、

    为了简单起见、我相信分流 FET 电路已从 EVM 中移除。 但可以将 FET 阻断以进行测试。

    518数据表中有很多关于分流 FET 调光的信息、以及如何根据需要通过公式调整最长关断时间。 但是、如果您希望您向我发送朋友请求、以便我们可以通过私人邮件发送联系信息。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我想请您参加这项提议。 我已阅读518中的所有信息以及演示板数据表、但仍有疑问。 我将询问我所在地区的销售代表如何发送包含联系信息的私人邮件。