This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620:电源正常逻辑电平

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677937/tps54620-power-good-logic-level

器件型号:TPS54620

您好!

当 EN =低电平时、PWRGD 引脚的逻辑电平是否为高阻态?
还是低电平?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨凯-圣、

    让我为您检查一下。 我很快会回来的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    感谢你的答复。
    我很抱歉地问你,但请你尽快回复上一个帖子。

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨凯-圣、

    上星期(以及今天),我正就一个紧迫的问题展开工作。 我将在明天回来讨论这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai-San、

    只要 VIN 电压高于数据表电气特性表中电源正常有效输出的最小 VIN、PWRGD 就会在 EN 变为低电平时拉低。 该规格接近数据表当前修订版本中第7页的底部。 它的典型值为0.6V、最大值为1V

    此致、
    Anthony