This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61169:可以将其视为电流源吗?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718607/tps61169-can-i-consider-it-as-a-current-source

器件型号:TPS61169

对于该器件、我可以设置输出电流、然后它将用作恒定电流源、对吧?

则输出电压由 LED 决定。

在相同的电流设置下、如果 LED 发生变化、输出电压可能会变化、对吧?

我如何知道使用该器件可以驱动的最大串联/并联 LED 数量是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、
    您的理解是正确的。 您可以驱动的总 LED 由以下因素决定:最小输入电压、开关 MOSFET 电流限制、LED 正向电压和最大输出电流。 这实际上取决于您的详细应用。 您可以在 TPS61169数据表的第9节中计算参数。 谢谢。
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sean、
    因此、如果客户购买 LED 灯串、灯串将具有所需电流和所需电压等参数、对吧?
    只要在38V、1.2A 范围内、他们就可以使用该器件、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、
    不需要、您需要知道最小输入电压、1.2A 是内部电流限制、而不是最大输出电流。 如果您可以提供最小输入电压、最大输出电流、则可以知道最大输出电压和最大 LED。 您可以给我一些参数、我可以给您一个示例。
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于不活动、我将关闭此主题、如果您有更多问题、请直接回复、它将再次打开。 如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。