This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54824:申请审查 WEBENCH 设计(12VDC 输入转9V/2.5A 输出开关)

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54824, TPS54424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678985/webench-tools-tps54824-request-for-the-review-of-webench-design-12vdc-input-to-9v-2-5a-output-switcher

器件型号:TPS54824
主题中讨论的其他器件: TPS54424

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

 我正在从事一个需要具有以下规格的直流/直流开关的项目:

输入:12V 直流

输出:9Vdc/2.5A

 

与成本相比、我更关心能效和发热。

提供的 PCB 影像约为400mm^2

 

在 WEBENCH 中、我选择了 TPS54824RNVR。  但我需要专家的审查,然后再进一步。

以下是我的设计链接:

设计编号 100fromdkong@rheosense.com

是否有人可以查看设计或推荐更好的解决方案?

提前感谢您。

此致、

Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dennis、

    您可以直接通过 webench 将您的设计转发给我。 J (dash) tucker (at) ti (dot) com。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复和跟进、

    我刚刚向您发送了共享设计链接。

    此致、

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dennis、

    我们现在将对其进行审查、并将很快返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    总体原理图看起来不错。

    我建议查看电流较低的 TPS54424。 对于 TPS54424、WEBENCH 建议使用稍低的 FSW、因为我们采用了更保守的限制来限制占空比、以避免下降。 当两个器件开始进入压降状态时、您将看到 FSW 开始下降、以保持直流输出电压稳定。 当关断时间开始小于200ns 且关断时间小于100ns 的 TPS54824时、TPS54424频率开始下降。

    对于像这样的高占空比设计、需要注意的一点是瞬态响应。 您在此应用中是否有特定的瞬态响应要求? 最好在 WEBENCH 或 TINA 中通过仿真来检查这一点。

    此致、
    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    感谢您抽出宝贵的时间进行回顾。

    我没有考虑压降、但我会将其与瞬态响应一起检查、作为您的建议。
    我也将介绍 TPS54424。

    再次感谢。
    此致、

    Dennis