This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:LM27762不工作

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LM27762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717939/lm27762-lm27762-does-not-operate

器件型号:LM27762

大家好、 我在使我的电源设计正常工作方面遇到了一些困难。 它应作为稳压器的输入5V3并生成+/-5V。 5V3已正确发送到 LM27762的输入端、但在电源输出端、我仅看到几百毫伏。 我使用示波器检查了电荷泵、但我看到没有泵送。 我已附上原理图和 PCB 布局。  

非常感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincenzo:

    您可以订购 EVM 以获取已知的工作电路。

    您是否将 EN+和 EN-连接为高电平? 您能否发送 LM27762 VIN、EN+、EN-和 OUT+的波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    很抱歉耽误你的回答。 我在评估板上复制了原理图、但运气不好。 以下是您需要的波形

    感谢你的帮助

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我想知道您是否有机会查看我的问题。 再次感谢您的帮助

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vince:

    我刚度假回来。

    您是否在输出端连接了任何东西?

    只是为了让我理解、您是否订购了 EVM 并重新测试了这个问题? 您改变了什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我复制了数据表中提供的原理图以获得+/-5V 输出。 我尝试在无负载和负载情况下测试它、该负载的灌入电流大约为10mA。

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vince:

    在 www.ti.com/.../lm27762.pdf 这里的 D/S 中、我找不到5V 输出电压的原理图。

    您能否在 www.ti.com/.../snvu534.pdf 第9页的原理图上解释您所做的更改

    也许您的测试设置和 EVM 照片会有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与 EVM 相比、我有几个不同的值(请参阅 EVM 数据表的第9页)。这些是我更改的值:

    C1:0.47u

    C2:4.7 u

    R1/R3:178k

    R2/R4:56K

    此外、EN 引脚上还有两个分别为10k 的下拉电阻器。

    这是一个部分电路板的图片(我必须对 LM27762进行降级以测试电路板的其他部分)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊、我想我现在明白了。 您将 EVM 原理图复制到 PCB 上了吗? 我以为您订购了 TI EVM、并在这个已知正常的 PCB 上实现了您的原理图。

    我会仔细检查您对 IC 的焊接情况、以确保所有引脚都已实际连接。

    此外、使用直接位于 IC 引脚上的示波器探针尖端测量相同的电压(Vin、Vout、EN+)。 这会测量 IC 看到的实际电压、并克服电路上游任何位置的任何连接问题。