This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3878-ADJ:是否支持 Vout=1.0V、如果支持、如何实现?

Guru**** 2590160 points
Other Parts Discussed in Thread: LP3878-ADJ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679396/lp3878-adj-is-vout-1-0v-supported-and-if-so-then-how

器件型号:LP3878-ADJ

从表面上看、我的问题似乎很简单。  但我向您保证、它不是!  )

在数据表的第一页中、它显示"输出电压范围: 1V 至5.5V"。   但在8.1中、它显示"LP3878-ADJ 可以在2.5V 至6V 输出电压下提供800mA 输出电流。"  我知道、从字面上说、"下面的任何信息都可能是可怕的错误"、但仍然...

那么、这是什么?  我假设由于 Vadj=1.0V、因此最小 Vout 也为1.0V。  但是、由于数据表本身与我不得不问的情况相矛盾。  因此、假设它的 Vout=1.0V、那么我还有一些问题。

反馈电阻器怎么样?  R2应该是一个非常高的值(或者可能完全丢失)。  但第8.1段规定 R2应为1K 至5K。  假设 R1需要几乎为0欧姆。  如果 R1=0、则 CFF 基本上会短路、不执行任何操作。   但是、第8.1段再次指出、需要使用 CFF 来确保环路稳定性。   

很棒!  该怎么办?

如果很重要、那么我要做的就是 :VIN=3.3、VOUT=1.0、Iout=5mA 至300mA。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    很抱歉、数据表中存在混淆。 第8.1节、正确的句子应为"LP3878-ADJ 可以在1V 至5.5V 输出电压下提供800mA 输出电流。 "我已将其添加到我们的数据表修订版本列表中、并将在我们的下一个数据表修订版本中进行修复。 感谢您指出这一点。

    如果您计划使用 Vout=1.0V、则无需 R2、您可以将 Vout 短接到 ADJ。 也不需要 CFF。 我们还将在下一个数据表修订版中修复第8.1节。

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    由于您希望在单位增益配置(Vout = Vadj)下操作 LDO、我建议 R1 = 0。 不要组装 R2或 CFF。 LDO 可能的最低输出电压通常为该器件的 Vadj 或 Vref、在本例中为1.0V

    一般而言、旁路或降噪(NR)引脚上不需要电容器即可实现稳定性。 此外、通常不需要前馈电容(CFF)来实现稳定性。 反馈分压器中的 R2电阻器通常也不会影响稳定性。

    我要将此数据表添加到我们的列表中以进行更新/更正。 很抱歉、由于稳定性参考的不一致性和过度使用而引起混淆。