This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3808A-1:推挽式拓扑中的高磁化电流和电流测量的影响

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC3808A-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720617/ucc3808a-1-high-magnetizing-current-in-push-pull-topology-and-effects-in-current-measurement

器件型号:UCC3808A-1

大家好、

我使用推挽式拓扑设计500W 直流/直流转换器(Vin=24V +/- 10%、Vout=200V、100kHz)。 我使用的电流模式控制器 IC 是 UCC3808A-1。


该设计 (我遵循 Mclyman 过程)让我可以使用 n=NP/Ns=1/12与 EPCOS-TDK E CORE 55/28/2/21 (en.TDk.EU/.../e_55_28_21.pdf)的关系 、其中、AL=6400nH:

Imag=Vin_min*D_max /(L_mag*f_sw=26.04A、

I_IN (max)=P_o/Vin_Min = 23.15A。


如果您注意到、磁化电流高于输入电流。 我将使用电流互感器测量电流、但我有以下问题(我将为他们提供一个数字、以便更容易回答):

1) 1) Imag>Iin 是否正常? 你们对此有何看法?

2) 2)控制器可能会受到该磁化电流的某种影响? 如果是、您建议我解决这个问题。

3) 3)电流互感器可能会受到磁化电流的影响? 如果是、您建议我解决这个问题。



感谢你的帮助。 祝你度过美好的一天!

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我建议您使用 TI.com 上的功率级设计器工具来帮助确定变压器电感。 我想您将需要一次以上的初级侧开启、两次旋转将为您提供6400nh、25.6uH 的四次。 如果您在一次侧使用3匝、在二次侧使用36匝将显著降低磁化电流、Lm 将为56uH、因此 I MAG 将减小9倍。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Peter。
    我想添加这个。 这对于另一个感兴趣的人可能很有用: www.tij.co.jp/.../slua584a.pdf