This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:"Device Chemistry "参数的使用

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677795/bq34z100-g1-usage-of-device-chemistry-parameter

器件型号:BQ34Z100-G1

您好!

我们将各种电池化学类型与 BQ34Z100-G1器件搭配使用。

我想知道器件固件中是否使用了标有"器件化学特性"的参数?

如果是、允许的值是多少?

如果没有、可以将我自己的信息放在那里吗? 例如、我想将其设置为"AGM"或"CFAGM"等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们的 BMS 专家之一已被指派负责解决您的问题、并将很快解答。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个相关参数是 CHEM_ID、它只能通过只读命令访问。
    它未列为数据闪存(DF)参数之一... 因此、当加载新的 DF 文件(file.g.csv)时、也不会更改 Chem_ID。
    Chem_ID 值是否用作阻抗跟踪算法的一部分? 如果是、当我更改 DF 内容时、是否可以向器件写入 CHESM_ID? 我不想重新加载完整的 SREC 文件!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否应该重新发布此问题?