大家好、
我们的客户 将开始 使用 LM25011进行设计。
有一个有关电流限制的问题、尤其是在查看数据表时。
第一
电流限制的功能是否与 将导通时间设置为40%相同?
2
在数据表中、LM25011在电流限制下的典型导通时间为100ns、但没有写入 最小和最大导通时间。
电流限制下40%的导通时间波动幅度是多少?
因为我认为电流限制期间的峰值电流由导通时间决定、所以我想知道。
3号
这 意味着在数据表第18页 Rs 部分中写入的最小电流限制阈值是什么。
电流限制的阈值是否发生变化?
4.
它是为了使用低 ESR 陶瓷电容器而编写的、请告诉我具体的值。
5号
虽然 在 DI 部分中使用肖特基二极管是写的、但我不知道 超快速恢复二极管会如何产生影响。
我是否可以理解任何文档?
此致、
Tomoaki Yoshida