This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25011:有关 LM25011的一些问题

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715236/lm25011-some-questions-for-lm25011

器件型号:LM25011

大家好、

我们的客户 将开始 使用 LM25011进行设计。

有一个有关电流限制的问题、尤其是在查看数据表时。

第一

电流限制的功能是否与 将导通时间设置为40%相同?

2

在数据表中、LM25011在电流限制下的典型导通时间为100ns、但没有写入 最小和最大导通时间。

电流限制下40%的导通时间波动幅度是多少?

因为我认为电流限制期间的峰值电流由导通时间决定、所以我想知道。

3号

这 意味着在数据表第18页 Rs 部分中写入的最小电流限制阈值是什么。

电流限制的阈值是否发生变化?

4.

它是为了使用低 ESR 陶瓷电容器而编写的、请告诉我具体的值。

5号

虽然 在 DI 部分中使用肖特基二极管是写的、但我不知道 超快速恢复二极管会如何产生影响。
 我是否可以理解任何文档?

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如数据表中所述、电流限制将导通时间缩短了40%。 因此、无论您有多长时间、它都将减少40%。

    2.电流限制会影响导通时间,但导通时间不一定会影响电流限制。

    电流限制可能会根据您选择的 Rs 而变化。

    4、数据表第19页给出了一些建议的低 ESR 电容值。 此外、Webench 工具还可用于根据您的输入查找特定值。

    5.我找到了一个 TI 文档,它几乎重述了与数据表相同的信息。 我还提供了两个有关反向恢复的链接、以防您对该部分感到困惑。 总体而言、与肖特基二极管相比、超快恢复二极管的反向恢复性能更差。

    e2e.ti.com/.../slva477b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric - San、

    感谢您的支持。

    我想更详细地了解关于第一的更多信息。

    正常运行期间的最短导通时间为100ns、数据表对此进行了说明。

    数据表中对其进行了如下描述:"必须选择大于90ns 的导通时间才能正常运行。"

    这是否意味着电流限制期间的导通时间将小于90ns 并变为正常导通时间的40%?

    您说过、导通时间不一定会影响前面的答案中的电流限制。

    我知道导通时间不会影响电流限制阈值。

    不过、我相信峰值电流将由准时决定。

    有必要估算在最坏的条件下峰值电流将达到多远。

    我想知道电流限制期间的最大导通时间。

    此致、

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric - San、

    是否有此问题的更新?

    我想在下图中估算 IPK。

    此致、

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tomoaki 您好、

    目前、产品工程师正在研究电流限制期间的最大导通时间。 当他回到我身边时、我会告诉你。

    此外、是的、正确的是导通时间将小于90ns、并变为正常导通时间的40%。 它将不再像您发送的图中所示那样正常运行、但它将处于限流运行状态。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomoaki 您好、

    感谢您的耐心等待。 产品工程师返回以下内容:

    在冷态条件下 I lim 期间出现最大 Ton。 下面是基于240个样本大小的冷态数据。

    最大值= 138.174ns
    Avg= 131.079ns
    最小值= 124.804ns
    Sigma= 2.22542ns

    请注意、此数据仅为典型数据。 这不能保证。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric - San、

    感谢您的支持、很抱歉我迟到了。

    我认为这种变化小于我们的假设。

    我想知道准时的设计价值是这样的。

    您能告诉我上述测量中的设计值、如 Vin、温度条件、导通时间等吗?

    此致、

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomoaki 您好、

    在以下条件下计算上述最大导通时间:
    1.输入电压= 12V
    50kΩ= 1 μ s
    Ta =-40C

    希望这就是您所看到的内容。 谢谢你。
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric - San、

    感谢你的答复。

    我从教授的条件计算导通时间为187.5ns。

    ^Ω=(4.1 * 10 μ s (-11)*(RT + 500 μ s))/VIN +15ns = 187.5416ns

    换句话说、在低温下的电流限制期间、导通时间可能会超过40%达到70%。

    这是重要信息、用于考虑应采取的利润。

    此致、

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomoaki 您好、

    您提到的 Ton 公式基于典型条件(25摄氏度)。 因此、在-40°C 的低温下、这可能不准确。

    您能否详细说明一下您的70%超过40%意味着什么? 我不确定这70%来自哪里。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric - San、

    感谢您的支持。

    我在上一篇文章中写道、在典型条件下、Ton 为187.5ns。

    我知道这是典型条件下的设计值、正常运行期间的 Ton 将在最坏条件下发生变化。  

    由于电流限制期间在 wotst 条件下测量的最大 Ton,因此我计算如下:138ns/187.5ns = 0.74。

    为了大致估算最大峰值电流、我们只想知道电流限制期间的最大导通时间以及需要考虑的裕度。

    由于 LM25011的 Ton 以及 电感器等外部组件不仅会影响峰值电流、因此我们将设计具有足够的裕度。

    此致、

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tomoaki 您好、

    很高兴能提供服务。 拥有足够的裕度听起来是一个好主意。 如果您需要更多支持、您可以随时再次联系我们。 谢谢你。