This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40211:驱动器在短时间后停止

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678398/tps40211-driver-stops-after-a-short-time

器件型号:TPS40211
主题中讨论的其他器件: PMP10291

您好!
我将 TPS40211与此处所示的电气图配合使用。
LED 指示灯开始亮起、但经过一小段时间(0、2至1秒)后亮起。 关闭驱动器。
我尝试减小电流感应电阻器、但没有改变。
有什么想法吗?

谢谢你
Ewald

e2e.ti.com/.../Pathfinder_5F00_Front_2800_Page2_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不清楚连接到调光控制 FET 的栅极的是什么(原理图的 T3)。 栅极至 GND 之间应有一个下拉电阻器(例如10k 至100k)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 CPU 板的 PWM 输出连接到栅极。 将其拉至 GND 对行为没有影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    请尝试删除 D5和 R18。 实现过压保护的最佳方法是使用 FB 引脚而非 ISNS 引脚。 请查看使用 TPS40211的 PMP10291。 过压齐纳二极管连接到两个电阻器之间的 FB 引脚

    此外、建议将 R11减小到100欧姆。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
    现在工作正常。