This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCSEL 驱动和光电二极管检测问题、用于在智能手机上进行面部识别

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3643, OPA2333, LM3644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720660/vcsel-driving-and-photo-diode-detection-question-for-facial-recognition-on-smart-phone

主题中讨论的其他器件:LM3643OPA2333LM3644

由于使用了 iPhone X、面部识别现在是智能手机上的一个热门应用。

VCSEL 可以是 面部识别的光源、也可以是市场营销中的此类产品。

我们发现 VCSEL 产品内部包含光电二极管、该光电二极管的功能用于覆盖透镜破裂检测、因为当 覆盖透镜破裂或不破裂时、光电流会有所不同。

我们可以使用通用闪存驱动 IC 来驱动 VCSEL、但我们找不到任何合适的 光电流检测方法。

我的问题是、TI 是否会 宣布一个新的驱动器 IC、它将来会包含光电流检测的功能?

顺便说一下、我还在 TI 网站上找到了 VCSEL 驱动器、但它适用于 ToF 应用、对于智能手机上的面部识别应用而言、它太复杂且太昂贵。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tobby、您好!
    是的、我们确实有一些闪光灯 LED 驱动器用于智能手机面部识别。 LM3643和 LM3644非常适合具有快速 IR 模式的应用。 为了检测电流、您可以添加一个微型放大器 OPA2333来监控电流。 有些客户采用了这种方法。
    肖恩