This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:添加 LDO 以实现可调节输出

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678174/lm2596-adding-ldo-for-adjustable-output

器件型号:LM2596

如何在 LM2596的可调节版本的输出中添加 LDO、同时仍能够通过电位器或类似器件为整个电路提供可调节输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

     我不确定我是否理解了您的问题;但我想您想要的是在 降压转换器的输出端添加一个 LDO、以实现更好的直流输出; 您还想使用电位器 在相同的压降电压下实现转换器和 LDO 输出变化、对吧?

     请让我们详细了解您的应用、因此我们可能会为您提供更好的解决方案。

     谢谢!

     Phil

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我认为他们需要改变相对同步、就像以固定且相对线性的速率相互改变一样; 精确定时并不是超级重要、只要它们之间的时间间隔不超过几秒钟、这会产生很大的影响、而这是用于台式电源、细节工作很少、按钮数字电位器或手动操作都可以。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

     从您所说的内容来看、我认为这是台式电源的总体系统设计;它只是部分应用支持的一部分。

     如果您对器件本身有疑问、请告知我们。

    谢谢!
    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常、添加 LDO 并具有两者的可调输出、同时仍具有 LDO 通过双组电位器(用作变阻器)降低的相同电压 对于具有相同 Vref 和相同接地电阻的两个可调器件、在电位器和接地反馈输入/电阻器之间的 LM2596反馈路径中添加适当值的固定电阻器、或者如果 LDO 在工作台上添加了~0.6V 压降、则添加了小信号二极管 IE 1N4148或用于 LM285LP-1-2、可实现~1.2V 的稳定压降?