This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3444:使用滤波器引脚进行调光

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720863/lm3444-using-filter-pin-for-dimming

器件型号:LM3444

大家好、

我正在使用 LM3444、并想了解如何使用滤波器引脚进行调光。 更具体地说、我希望使用该引脚通过电位器进行调光。 是否有资源介绍如何以这种方式使用此引脚? 您对电位计方法有什么想法/建议吗?

谢谢、

Brian Angiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    它相当简单。 范围为0-0.750V。 您可以使用电位器和电阻器来获得该范围。 请注意、由于 LM3444调节峰值电流、因此调光不会非常线性。 使用基准电压甚至 VCC 将电位计范围设置为0至0.750V。 如果来自 VCC、电阻器将远高于电位计值的10倍。 您也可以使用基准。

    此致、