This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3414:最小模拟调光电流有两个值

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678943/lm3414-minimum-analog-dimming-current-has-two-values

器件型号:LM3414

您好!

LM3414数据表在第7.3.5节中指出、最小模拟调光电流为100mA:

'模拟调光的最小 LED 电流为100mA、转换器必须保持连续导通模式(CCM)。 开关频率和电感值必须相应地调整。"

该数字与应用部分(8.1.2)相矛盾、该部分规定350mA < ILED < 1A。  

您能否澄清一下具体情况? 我想将此器件用于100mA - 1A 的模拟调光、并想了解与该要求相关的注意事项和要求。 是否可以使用 PWM 调光来实现此目的?

谢谢、

GUI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GUI、

    350mA 至1A 规格适用于最大电流。 可实现低至100mA 的模拟调光、唯一的注意事项是将其保持在 CCM 模式下。 因此、需要调整开关频率和电感器的大小、以便在模拟调光时电感器电流纹波峰-峰值小于100mA。

    PWM 调光也将起作用。 您可以将最大电流设置为1A、并应用10%占空比 PWM 信号以获得100mA 的平均值。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clint、

    只是为了确保我理解--纹波需要小于100mA,这样负载电流不会低于50mA,我认为这是防止它进入 DCM 的一些余量,对吧?

    再次感谢、
    GUI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GUI、

    哎呀、我在回复时点击了错误的按钮。 无论如何、我都给出了大量的余量来考虑开关频率和电感的可能容差。 但从技术上讲、您可以实现高达200mA 的峰间电流。 为了获得最佳精度、您只需确保纹波电流的谷值永远不会达到零。

    此致、

    克林特