This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:建议的最小 REGSRC 电压

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679220/bq76930-minimum-recommended-regsrc-voltage

器件型号:BQ76930

数据表列出了6V 至25V 的建议范围。

但是、从我在引脚等效图中看到的情况来看、根据版本的不同、这只是在内部调节至3.3V 或2.5V。

我不使用 CHG 和 DSG 引脚(源自 REGSRC)。

我能否通过3V3 (REGSRC)为其供电而不会出现任何问题(CHG 和 DSG 引脚除外)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意,我们不需要外部 LDO 功能,是否可以将 REGSRC 保持断开/接地?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thijs、
    REGSRC 是电源输入、REGOUT 是电源输出。 该器件旨在为 REGSRC 供电并从中生成 REGOUT。 REGOUT 也在内部使用。
    如果没有 REGSRC、零件将无法工作。 不建议为 REGOUT 供电。