This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2any 与 LM3432EVM/NOPB

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LM3532

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678759/usb2any-with-lm3432evm-nopb

主题中讨论的其他器件:USB2ANYLM3532

您好!

我想通过 USB2any 与 PC 连接以控制 LM3532EVM、
我需要一个可让我在 I2C 中控制它的驱动程序 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试从 Web 上的文件夹中提取 GUI、但似乎存在问题。  不知道这是否是您遇到的问题、但如果是、此处是另一个副本。  此外、GUI 中是否包含任何.dll?  启动软件时、这些文件需要与软件位于同一文件夹中。  希望这个系统允许我上传一个.zip 文件。  e2e.ti.com/.../6560.USB2ANY-GUI.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的关注、

    同样的问题,但我不知道为什么,“USB2any:Not Detected”(未检测到“”)始终保持,
    我只想通过 usb2any 驱动 i2c 中的 lm3532、我认为 usb2any 驱动程序有问题、我需要解决方案;

    此致
    Aymane Lakhal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aymane、

    一些问题:

    将 USB2ANY 插入 PC 后、绿色 LED 是否亮起?

    2.您是否尝试过不同的 USB 端口或不同的 USB 电缆?  

    谢谢

    特拉维斯