This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:100 Ω 电阻器

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720647/bq76920-100-ohm-resistors

器件型号:BQ76920

大家好、

在数据表中、我可以看到与 SRP 和 SRN 串联的100欧姆电阻器。

我以前从未见过这些方案的实施。

他们的角色是什么、这是强制性的?

已运行 Alon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ran、
    100欧姆电阻器与原理图中所示的电容器一起形成一个滤波器。 这些有助于集成 CC 的电流、并滤除瞬态尖峰。 它们会减慢比较器的响应速度、最明显的是当信号刚好高于阈值时。 这些参数并非严格要求、但在数据表中建议使用。 确保输入保持在绝对最大限制范围内。