This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27532-G1:BQ24251的替代器件

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27532-G1, BQ24251, BQ24297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679357/bq27532-g1-alternative-parts-for-bq24251

器件型号:BQ27532-G1
主题中讨论的其他器件:BQ24251BQ24297

我正在寻找电池充电器-电量监测计解决方案。

具有 BQ24251的 BQ27532-G1似乎符合我的需求、但 BQ2425x 规格表显示不将 BQ24251用于新设计。   

BQ24297似乎是 BQ24251的替代产品。  

BQ27532-G1是否可以与 BQ24297正常配合使用?

如果没有、是否为 B!24297推荐了测量仪表解决方案?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ed:
    尽管不推荐用于新设计、但我们拥有一个内置的 EVM、这两种器件的功能都很好。 我建议坚持这一点。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    感谢您的快速响应!

    坚持使用哪些器件? 具有 BQ24297的 BQ27532-G1? 还是 BQ2732-G1与 BQ24251搭配使用?

    如果不再建议在新设计中使用 BQ24251、这是否意味着该器件的生产将很快结束?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    具有 BQ24251的 BQ2732-G1、因为我们拥有一个在评估模块上同时包含两个器件的内置功能板。
    不、这并不意味着器件的生产将完全结束。 这意味着有一个更新的器件可用。
    谢谢
    Onyx