This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:电容器/电容值

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679116/tl431-capacitor-capacitance-value

器件型号:TL431

我正在使用 TL431设计串联导通稳压器。

输入电压15V

输出电压3.3V

能否让我清楚地了解(1)电容器如何在电路中引起稳定性以及(2)如何计算电容值?

另外、我能否获得有关(3)晶体管如何在电路中工作的说明?

我将承担非常大的义务。

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rishab、

    添加电容器作为闭环网络的补偿。

    该电容器通常较小(pF)、从而产生高频极点。 该极点用于在高频工作中实现稳定性、类似于运算放大器电路中的 HF 极点。 由于这并非总是必要的、我认为电容器是可选的、您的应用中可能不需要。

    设想2种情况,其中 BJT 完全导通而不导通。 当晶体管未导通(高阻态)时、TL431将断开。 但由于偏置电阻器、BJT 不可能导通、TL431处于高阻态。相反的情况可以说是相同的、但反之亦然。  

    晶体管的工作原理是传导必要的电流量、以便在 FB 引脚上产生2.5Vref。 如果 BJT 接通过多、FB 电压将大于2.5、TL431将进行调节以抵消高输出电压。 这称为负反馈。

    希望这对您有所帮助、

    Ethan