This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCR010505:直流/直流转换器损坏

Guru**** 2866280 points

Other Parts Discussed in Thread: DCR010505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719662/dcr010505-damaged-dc-dc-converters

器件型号:DCR010505

我们使用 DCR010505器件来生成隔离式5V 电源。 我们在这些部件周围遇到一些现场故障,我注意到故障部件输出的是6.3V,而不是稳定的5V。 我已测量输出端的峰值电流大约为150mA,稳定状态为120mA。

 

以下几个因素:

  1. 我们的机组可在恶劣的环境条件下运行、并可长时间承受高达+55C 的环境空气温度。
  2. 在研究我们的电路时,我注意到引脚 Vrec 和使能的接地基准出现了错误,它们都通过1uF 电容接至数字接地,而不是隔离接地。 您认为这可能导致故障吗?

 

还有哪些其他方法会损坏直流/直流? 高浪涌? 持续高温?

其他信息:

在发生故障的器件上、我测量到引脚12和14之间的阻抗为0欧姆、我猜这意味着内部 LDO 已短路。

我们的器件5V 输入非常稳定、但可以高达5.1V。

我在故障器件上探测 Vrec 引脚、并在稳定的6.3V 电压下测量该引脚、无尖峰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith:

    查看 了上面有关 精确/使能端 和 DCR01050 (-)输出电压之间的 DCR010505和1uf 陶瓷电容器(C 滤波器)的信息。

    1. DCR010505是否设置为(+)5V 输出电压:DCR010505输出电路上是否有负电压?

    1. 是无气流外壳中的 DCR010505。 估计的内部工作温度是多少。此外壳是在外部环境中还是在极高的环境温度下。

    2. 电子邮件中说明:我们的机组在恶劣的环境条件下运行,可长时间承受+55C 的环境空气温度。

       

      b 您能否直接发送至 tguerin@ti.com,这是应用特定的原理图。 包括所有输入电压和输出电压? DCR010505V 输出总线上是否有任何其他电压或输入或输出电路上的高电压瞬变?

     Tom

    b 典型 DCR010505应用原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的快速回答、以下是一些答案:

    DCR010505的输出被设定为+5VDC、在 cct 内无负电压。

    2.无气流。 装置为室内设计,但最大环境温度为+55°C。 温度会再高20°C。

    3.我将通过您提供的电子邮件向您发送原理图。 DCR 的输入电压为+5V、输出为+5V、器件上没有其他电压或我们捕获的瞬态。

    Keith、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已联系 离线。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tom,我没有看到任何脱机联系人,您是否发送了电子邮件?
    谢谢、
    Keith、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完成 结束通话

    2018年8月21日