This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65919-Q1:TPS65919-Q1 + DRA712

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65919-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678421/tps65919-q1-tps65919-q1-dra712

器件型号:TPS65919-Q1

您好,团队

 

我的客户正在经历我们的评估板和他们的产品之间的巨大温差、运行相同的程序。

 

您是否有 PMIC (TPS65919)的热模型?

 

此外、您是否有任何应用手册来尝试了解此 IC 的功耗?

 

您可以提供的任何信息都很有用。

 

非常感谢、

 

Raphael Marchi - TI 巴西 FAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raphael、
    器件专家将很快回答您的问题。
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raphael、

    要估算温度、我建议查看器件产品系列技术文档部分的"TPS65917功率估算工具(修订版 A)": http://www.ti.com/product/TPS65919-Q1/technicaldocuments

    此电子表格也适用于 TPS65919。 该计算器可估算温度并计算效率。

    此外、我建议客户查看数据表中的布局建议、以帮助提高性能: http://www.ti.com/product/TPS65919-Q1/datasheet/applications-implementation-and-layout#SLVSCO43351

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Natasha;
    此信息很有用。 他们正在考虑500mW 的功耗、并使用提供的电子表格确认功率耗散为550mW。 因此、它们位于正确的路径中。

    您是否可以为 PMIC TPS65919-Q1提供热模型(JEDEC 标准)? 也许是 pdml 文件。
    Tks
    Raphael Marchi - TI 美国 FAE
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raphael、

    我将通过电子邮件将此文档发送给您。

    谢谢、
    纳斯塔莎