This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D21:启动、稳定状态和波特图

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548D21

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719963/tps548d21-startup-steady_state-and-bode-plot

器件型号:TPS548D21

在 TPS548D21随附的 PSPICE 文件中、有两种设计:启动和稳态、您能告诉我两种设计中使用的两种模型之间有何区别?

2.您能告诉我如何使用提供的模型运行波特图吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    启动设计从 t=0时的状态开始。  此时不施加电压。 Vin 升高、电路开启、输出电压根据软启动时间升高。

    稳态设计根据稳态条件计算电路、绕过启动。

    TPS548D21模型是一个瞬态时域模型。  您不能将其用于频域分析、例如波特图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

     谢谢、还有两个问题需要回答。

    使用瞬态时域模型、我可以运行交流扫描分析还是频域分析?

    2.在哪里可以找到用于波特图或其他频域分析的频域模型?

    再次感谢、

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    您只能使用瞬态模型进行时域仿真。 据我所知、没有任何用于交流分析的建模工具。 不过、我可以与同事核实一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、

    Tony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、
    请让我们就此与仿真团队确认。 此时、您可以尝试对该文件运行交流分析。
    我们有加密的 Simplis 来运行波特图。 您是 TI 员工吗? 如果是、请向我发送电子邮件。 您可以在系统中查找我的姓名(Huy(Kit) Nguyen)。 如果您不是 TI 员工、我需要先询问上级管理人员、然后才能发送模型。
    此外、您还可以在 EVM 上运行波特图。 我为该系列撰写了这篇波特图测量博客。
    e2e.ti.com/.../comparing-bode-plots-in-d-cap3-control-mode
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我不是 TI 员工。 我在 Microsemi / Microchip 工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、
    您是否有任何 TI FAE 或销售团队为您提供帮助?
    套件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、John Louie 是 FAE 支持我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、
    让我联系 John、以便我们更好地为您提供支持。
    套件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HI Kit、
    我尝试使用稳态模型进行交流扫描分析、但它不起作用、我看不到曲线。
    谢谢、
    Tony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tony、

    瞬态模型绝不用于频率分析。 您可以查看负载阶跃响应、以检查是否存在过阻尼/临界阻尼/欠阻尼响应或是否存在指示不稳定性的振荡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、
    我将加密的 Simplis 模型发送给 John。 它可以执行交流和瞬态。 如果您需要进一步的帮助、请告诉我。 您还可以要求 John 将您/我添加到电子邮件链或我的电子邮件中、以便您可以直接与我联系。
    套件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢套件