This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ500511:无线充电的 LED 指示问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ500511, BQ50002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678525/bq500511-the-led-indication-problem-with-wireless-charging

器件型号:BQ500511
主题中讨论的其他器件: BQ50002

使用 bq50002EVM-607或 BQ500511+BQ50002时出现问题:

电池充满电后、电源发送器上的绿色 LED 亮起:

然后,我重复以下步骤几次:短距离卸下电源接收器->将 接收器放回发送器-> 卸下->退回...

在上述过程中、指示已充满电的绿色 LED 将保持亮起状态。

最后、我完全拆下电源接收器、绿色 LED 指示灯持续点亮10秒以上、然后熄灭:

接收器离开后、绿色 LED 应立即熄灭、对吧?

是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用示波器检查 TX 上的 ping 之间的时间。

    RX 发送充电完成后、TX 将进入睡眠状态约5秒钟。  如果 RX 响应充电完成、则唤醒并对其执行 ping 操作 TX 返回睡眠状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

     我应该测试 TX 上的哪个引脚或 TP 以检查 ping?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以在 TX 线圈上看到 Ping。

    数字 Ping 将以175kHz 的频率驱动线圈、持续约100mS、RX 有足够的电源和时间进行回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    在 RX 被移除和 TX 关闭上的完全充电 LED 之间的时间内、 TX 上的 ping 之间的时间为5秒。

    如果 RX 被正常移除、TX 上充满电的 LED 将立即关闭、并且 TX 上的 ping 之间的时间也是 5秒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是正常行为。

    当充电完成由 RX 发送时、TX 将停止功率传输并进入一个低功率模式、但会监控充电板/RX。
    TX 将每500ms (模拟 Ping)发送一个短序列脉冲、每5秒发送一个更长的功率脉冲(数字 Ping)

    模拟 Ping 功耗低、不为 RX 加电。 但 TX 将查看脉冲幅度是否发生变化、如果幅度变化10%至20%、则可能表示 RX 已被替换。 下一步是发送数字 ping 以从 RX 获取响应。

    数字 ping 是发送的功率较高的信号、发送时间足够长、RX 能够进行应答。 RX 可以发送充电完成、TX 将关闭、LED 亮起。

    当 RX 被移除时、首先由模拟 ping 检测到、然后数字 ping 将确认 RX 被移除并且 LED 关闭。
    但是、如果模拟 ping 值或运行平均值无效、它可能无法检测到变化并立即触发数字 ping、则不会移除 RX 指示。

    现在、我们需要移除数字 ping 来检测 RX。 它正在寻找 RX 没有回复来指示它已被删除、并且在 RX 没有回复的3或4数字 ping 之后、TX 退出充电完成待机模式、LED 熄灭。 这并不是为了防止夜间不必要的重新启动。

    在此期间没有锁定或不需要的电力传输的风险。