This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM2840:LM2840电感器值

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2840, LM2841, LM2842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679338/webench-tools-lm2840-lm2840-inductor-value

器件型号:LM2840
主题中讨论的其他器件: LM2841LM2842

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

Hallo。

我将使用您的器件 LM2840创建具有以下参数的电源电路:

输入电压:6V 至30V
输出电压:3、3V
输出电流:100mA
Fsw:550kHz (X 器件)

我正在尝试计算电感值、对于最大输入电压(30V)和30mA IRIPPLE (如数据表中所建议)、我得到的结果为178uH。
但是、在数据表中有一个示例(图9)、该示例仅具有15uH 的电感器、可实现更大的输入电压范围。
这是怎么可能的? 我在哪里犯错?

Webench 未能使用此器件找到解决方案(由于相位裕度)、但在数据表中有一个工作示例(图9)。

这个问题也与 LM2840、LM2841、LM2842器件有关-它们只在 Imax 中有所不同、但公式是相同的(根据数据表)。

我还阅读了这些主题、但它们没有帮助:

e2e.ti.com/.../250184

e2e.ti.com/.../1726729

e2e.ti.com/.../2235643

感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我同意、15uH 似乎适用于 Y 版本和0.6A 直流额定值器件。

    在您的条件下、150uH 应该可以正常工作。

    -杨