This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:标准 A 浪涌性能

Guru**** 2589710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678956/tps2660-criteria-a-surge-performance

器件型号:TPS2660

您好!

应用手册 SLVA833A 提到了 使用 TPS2600对浪涌性能进行评级的可能性。

我想要求提供资料来执行这项工作。

浪涌电平符合 IEC 61000-4-5标准:+-500V、2Ω Ω 阻抗。

此致、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    TPS2660电子保险丝在浪涌测试期间为下游提供保护、它切断电源路径、从而不会将过压传播到下游。
    通过转动内部 FET 来切断电源路径、以保护下游电路。
    在此期间、电子保险丝输出端的电容器会根据负载进行放电。
    如果电容器不足以使负载保持足够长的时间、那么在电子保险丝恢复之前、下游电路将由于其自身的 UVLO 而关闭。
    对于重负载、备用电源可能需要额外设计。

    在浪涌导致的过压稳定后、eFuse 会根据 UVLO 开启延迟尝试重新启动。
    可以通过在 IC 的 dVdt 引脚上添加一个与 dVdT 电容器串联的电阻器来克服该延迟。

    接下来、在浪涌期间、eFuse 输入输出上的电压不应超过70V。 TVS 必须根据浪涌电平进行选择。

    有关标准 A、请参阅 TI 设计"www.ti.com/.../TIDA-03031"

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、

    在 slva833a 应用手册中、还有一个仅使用2mF 保持电容器即可实现10ms 电源中断的示例。
    我认为这对我们的应用来说已经足够了、我只有两个问题:
    1.与 DVDT 串联的电阻器的值是如何确定的?
    2.#Fault 信号在浪涌+ tPGOODR 延迟后保持低电平直到保持电容充满电流限制、对吧? (可能大约为5-10ms)。

    此致、
    Tom