This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141-Q1:LM25141-Q1在轻负载模式下的效率是多少?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678482/lm25141-q1-what-is-the-efficiency-of-lm25141-q1-in-light-load-mode

器件型号:LM25141-Q1

大家好

    LM25141-Q1在轻负载模式下的效率是多少?

    当 Vin = 24V、Vout = 12V、Iout = 20mA 时。 效率如何?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    我假设您在二极管仿真中使用该器件?

    查看 DEMB 中 EVM 的用户指南、在18V IN 和5V OUT 下、效率为~88%。 在12V 输出的情况下、效率可能会提高一个或两个点?

    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、David

    是否有 LM25141-EVM? 但我在网站上找不到。您可以给我发送吗? 电子邮件:went.cao@wpi-group.com
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我将向您发送一封电子邮件。

    谢谢。

    David。