This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A91:温度输出精度

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A91

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717812/tps7a91-output-accuracy-in-temperature

器件型号:TPS7A91

您好!

我正在使用热处理室对 LDO TPS7A91进行特性描述。

将 温度范围设置为20°C 至140°C 时 、我看到当温度达到80°时、相对于25°的输出电压值、输出电压精度约为3%。

要定义 Vout,我使用0.1%容差电阻,温度系数为25ppm。  因此 、我希望所有温度范围内的输出精度都小于1.7%。

您能解释一下为什么会发生这种情况吗? 您是否执行了任何可保证组件在其所有温度范围内的精度的测试?

我的条件如下:

输入电压=5.5V

输出电压(标称值)=3.4V

输出负载=22 Ω

此致

米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michele、

    TPS7A91在整个温度范围内的精度规格为+/-1%。  该规格不包括外部电阻分压器容差(根据脚注1)。

    您能帮助我了解您如何进行测量吗? 您的测量值是3%高还是低?

    您是否能够为输入电压、输出电压、输出电压和输出电流提供范围?

    您似乎尝试添加图像。  请参阅以下内容、了解如何在 E2E 上插入图像:

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的支持。

    以下是我尝试附加的图像:

    在测试过程中、我还没有从示波器获取任何图像。

    KEYSIGHT 34972A +采集模块34902A 已进行测量。

    用于设置 Vou 的电阻器具有0.1%的容差和25ppm 的热系数。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Michele、

    感谢您提供其他数据。 我很抱歉耽误我的答复(我已不在办公室)。

    我要确认的一点是您的标称 Vout。 是3.3V 还是3.4V? 您的初始 POST 状态为3.4V;但是、计算结果似乎基于3.3V 输出。

    非常尊重、
    Ryan