This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510-G3:如何强制电池电量监测计进入低功耗模式?

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718794/bq27510-g3-how-can-the-battery-gauge-be-forced-into-low-power-mode

器件型号:BQ27510-G3

对于即将推出的设计、我们的电气工程师要求软件团队将所有组件置于最低功耗状态、以便他能够评估我们是否有任何消耗电能的杂散路径 (例如、一个上拉和一个下拉电阻器一起导致跨导、从而浪费功率)。

例如、我们的微处理器在运行时遇到了 MSP430怠速卡在 LPM3模式下的问题。

但我一生都不能明白:

  1. 我需要对我们的 BQ27510-G3电池电量监测计执行哪些操作来强制它进入低功耗模式、以及
  2. 如何证明我已经这样做(除了可能看到总体 Vcc 电流消耗进一步下降之外)。

有人能给我一些面包屑吗? 是否有一种配方、无论我们的电池电量监测计闪存配置如何、都将电量监测计置于低功耗模式(我猜这意味着"休眠"或"电池已取出"状态)。 是否有明确的外部指示表明电池电量监测计已达到该模式?

Atlant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Atlanta,
    请参阅 TRM 中的功耗模式。 休眠模式是最低功耗模式、但这相当于关断模式、在此模式下传递的更改信息丢失。
    下一个最低功耗模式是睡眠模式。 监测计消耗的电流测量是确定监测计各种功率模式的一种方法、也是最可靠的方法。 也可以在示波器上观察 TS 引脚、以查看其脉冲的频率。 在睡眠模式下、它每20秒执行一次
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onyx:

    > Pls 在 TRM 中查看功率模式。

    谢谢、但根据我所读的内容、我只能在电池电流低于特定阈值时强制使用较低功耗模式(对于每个较低功耗模式、我可能会尝试进入)。 这可能是我的设计的情况、但我需要做更多的调查。 我希望命令能简单地强制进入低功耗模式、而不考虑任何其他现行条件。 我将更深入地探讨。

    >监测计消耗的电流测量是确定监测计各种功率模式的一种方法、是最可靠的方法。

    我同意、但考虑到 SON-12封装和电路板上的布线、能够断开此网络并添加 DVM 连接的可能性非常非常小。 ;-)

    >也可以在示波器上观察 TS 引脚、以查看其脉冲的频率。 在睡眠模式下、它每20秒执行一次。

    谢谢! 这是一个很好的提示、可以在我们的模块上轻松访问。

    我会回来报告。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >监测计消耗的电流测量是确定监测计各种功率模式的一种方法、是最可靠的方法。

    我深入了解了一点、我假设您说的是引脚3、即 Regin 引脚(为芯片的内置 LDO 馈送信号的引脚)。 在我们的板上、这是一个很难隔离的版本:

    在较新版本的电路板上、它不是一个大的蚀刻块、因此看起来我们可以进行切割、并在遇到这种情况时添加必要的绿色导线。

    我们会随时向您发布我们的进度、但我们肯定会先尝试"TS Pin"路线。 ;-)正如我提到的,这已经一直路由到我们测试装置上一个易于访问的.025测试点引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Atlanta,
    有命令可将监测计置于休眠模式或贪睡(睡眠形式)模式。 在休眠模式下、发送命令后、监测计必须获取有效的 OCV 读数才能进入休眠模式。 这需要大约15分钟或更短的时间。 请参阅 TRM 以了解更多详细信息。
    如果还有其他问题、请告诉我。
    谢谢
    Onyx