This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549B22:如何了解 D-CAP3的控制模式?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS543B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678908/tps549b22-how-can-i-understand-the-control-mode-of-d-cap3

器件型号:TPS549B22
主题中讨论的其他器件:TPS543B20

降级:

您能帮助您提供一些有关 D-CAP3控制模式的知识吗?

D-CAP、D-CAP2、D-CAP3、 电压模式等是否不同?

非常感谢!

此致

祝你好运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝您好运、

    简单的答案如下:

    电压模式控制将由误差放大器补偿后的反馈输出电压与固定频率 PWM 信号进行比较、以设置占空比并调节输出。

    DCAP 模式没有内部振荡器。  它使用自适应导通时间和迟滞关断时间来控制占空比。  TE 模拟导通时间电路的设计方式使开关频率"准固定"。  滞环关断时间控制器需要反馈信号具有显著的纹波含量。  通常、DCAP 控制将使用具有中等到大 ESR 的电解输出电容器。  电感器纹波电流乘以 ESR 即可生成与开关波形同相的所需纹波电压。  如果使用陶瓷型等低 ESR 电容器、则需要外部纹波注入电路。

    DCAP2与 DCAP 类似、只不过纹波注入是控制器内部的。  它可以直接支持陶瓷输出电容器。

    DCAP3移除了一半的内部纹波振幅、以提高设定点精度(DCAP 和 DCAP2调节至谷值电压、输出电压为平均值)并改善瞬态响应。

    请告诉我这是否足够。  我有更详细的信息、但需要对其进行编辑才能向 TI 外部提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    感谢您的详细信息。
    但是,我发现还有其他控制模式是电流模式,例如 TPS543B20。
    请您提供一些相关信息吗?
    非常感谢!

    此致
    祝你好运
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝您好运、
    DCAP、DCAP2和 DCAP3是 TI 的专有控制方案。 与电压模式控制类似、电流模式控制是一种广泛使用的控制方案。 有很多关于它的信息。 基本上、CMC 使用开关电流作为"斜坡"信号、而不是 VMC 中使用的 PWM 斜坡发生器。 以下是有关控制模式的文章的链接:
    www.ti.com.cn/.../snva555.pdf
    我相信还有许多其他在线资源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    感谢您的支持。
    我们将检查更多信息、以便在生产线资源上对其进行研究。
    非常感谢!

    此致
    祝你好运