This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95372BQ5M:CSD95372和 CSD95377Q4M / Abs-max 上的波形

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD95372BQ5M, CSD95377Q4M, TPS53661

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678640/csd95372bq5m-csd95372-and-csd95377q4m-waveform-over-the-abs-max

器件型号:CSD95372BQ5M
主题中讨论的其他器件: CSD95377Q4MTPS53661

您好、E2E、

我们的客户现在使用的是 CSD95372BQ5M 和 CSD95377Q4M 电路板。
他们现在正在评估它。

SW 端口电压超出绝对最大范围。
请参阅随附的文件。

CSD95372BQ5M 的 SW 端口电压在导通时低至-0.95V。
CSD95377Q4M 的 SW 端口电压在死区时间降至-0.7V。

条件;
 Contlorler 是 TPS53661。
 他们将 CSD95377Q4M 数据表中的数据表参考为两者的布局设计。

问题;
 TI 是否验证了此布局的寄生电感?
  ->请提供此验证数据。
 这些器件是否可以接受当前情况?
  ->如果无法访问、请告诉我正确的布局。

此致、
ACGUY

e2e.ti.com/.../Waveform.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ACGUY、
    感谢您发帖。 让我咨询一些专家、了解这些器件及其数据表上推荐的布局、了解他们的想法。 希望我能在24小时内回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brertt、

    感谢你的答复。
    我期待您的评论。

    此致!
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ACGUY、

    我与我们的专家进行了交谈。 我们实际上无法为布局的寄生电感提供有用的数字、因为这是电路板层叠和 PCB 厚度的强大功能。  

    但是、您显示的波形很好、也是我们对该应用的预期。 当体二极管导通时、开关节点和 PGND 通常从~-0.7V 变为-1V。 数据表中的-0.3V 技术规格只能是直流技术规格。 开关事件期间的体二极管导通是正常的、不会损坏器件。  

    希望这能解答您的问题、但如果您有任何疑问、请随时告诉我。 谢谢!