This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:引脚电容

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720701/tps3808-pin-capacitance

器件型号:TPS3808

大家好、

您能不能帮助您了解 MR 引脚的 IIH 和 IIL 详细信息。

谢谢、Shinu Mathew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinu、

    /MR 引脚在内部由一个90k Ω 电阻上拉至 VDD。 /MR 逻辑低电平输入为0.3*VDD,逻辑高电平输入为0.7*VDD。 当/MR 引脚为逻辑低电平时、/MR 引脚将灌入电流。 我希望这能回答你的问题。 如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!

    Michael