This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620:关于良好的 EMI 性能 DCDC 转换器

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ14201, LMR33620, LMZM33602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720168/lmr33620-about-good-emi-performance-dcdc-converters

器件型号:LMR33620
主题中讨论的其他器件:LMZ14201LMZM33602

您好、可能会对其产生影响。

我想知道一款 EMI 性能良好的直流/直流降压转换器,它的性能与 LMZ14201相当。

我认为 LMR33620更好。
如果还有其他好的设备、可以教我吗?

此致、

Gk110

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GK、

    LMR33620的封装旨在提供良好的 EMI 性能。  将 Cin 和 GND 引脚分开、以便将电容器放置拆分为两个部分。  这降低了环路电感、并消除了输入电容器到 FET 路径产生的磁场。

    希望这对您有所帮助?

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gk110、

    对于这些规格、LMR33620是我们产品系列中目前最佳(或等于最佳)转换器。 因此、您可能无法在我们的产品系列中为这些规格找到更好的 EMI 转换器。

    但是、您要比较一个紧凑且 EMI 性能良好的模块。 模块将为您提供更一致的 EMI 性能、这是一项优势。 LMR33620可能能够接近甚至打败模块的 EMI 性能、但它在很大程度上取决于布局和器件选择。

    我要说、LMR33620具有合适的组件选择和良好的布局、几乎可以通过您需要通过的任何典型测试、但如果您的规格非常严格、则可以使用具有经证明良好 EMI 的模块来节省麻烦。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam-San


    感谢您的评论。


    我了解 LMR33620是我们的最佳转换器。


    我想确认您的评论、以防万一。


    我是否应该参考 EVM 来选择合适的组件和进行适当的布局?

    此致、

    Gk110

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、David - San

    感谢您的评论。
    我将参考您的解释。

    此致、

    Gk110
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sam-San

    我还有其他问题。
    我认为 LMZM33602也是一款出色的 EMI 性能器件。

    LMZM33602和 LMR33620中的哪一款具有出色的 EMI 性能?
    如果 LMZM33602更好、我会向客户推荐它。

    此致、

    Gk110
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GK、

    我没有这两个器件的同类 EMI 数据。 考虑到它对布局的依赖程度、很难获得它。 始终有可能出现一种比另一种更好的情况、但总的来说、我想说模块更容易获得更好的 EMI 性能。 尤其是这个具有集成输入电容器的电容器。

    我会推荐 LMZM33602、如果他们想要成本更低、可定制性更高的解决方案、可以改用 LMR33620。

    Sam