This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24091:BQ24091通道状态

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24091

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679058/bq24091-bq24091-chg-status

器件型号:BQ24091

尊敬的,

我们对电路板进行布局以测试 BQ24091并解决某些问题。

当我们将引脚7 ISET2设置为 高电平时、在报文阶段、P8 CHG 中有时没有低电平状态输出。

如果我们设置 Pon7 float、则 P8的状态为 OK。

我们尝试设置 R24 100kΩ、但它不起作用。

可以提供一些建议吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    "当我们将 pin7 ISET2设置为高电平时、在查格阶段、P8 CHG 中有时没有低电平状态输出。
    如果我们设置 Pon7 float、则 P8的状态为 OK。" --- Bill J ---引脚7 (ISET2)高电平将输入/输出电流限制为500mA,浮点将输入/输出电流限制为100mA。 引脚8上的低电平(/CHG)将指示充电状态。
    R4为1K、这会将快速充电电流设置为540mA。
    R6为2k、这会将终止电流设置为快速充电的10%或54mA。
    引脚9 (TS)悬空、启用 TTDM 模式。

    充电期间/CHG 引脚将为低电平、充电结束时将变为高电平、输入电流降至54mA。 /CHG 引脚仅在第一个充电周期内变为低电平、该点之后的再充电周期将不会被指示。

    "我们尝试设置 R24 100kΩ、但它不起作用。"--Bill J -- R24 (/CHG 的上拉电阻器)将为高电平或低电平,上拉电阻器值不应导致问题。 但 PMIC_CHRG 的泄漏电流可能会导致 R24值升高的问题。

    当/CHG 未被起诉时、在充电状态期间检查电池电流。 还要确定这是第一次充电还是重新充电。