This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:LM5176和 LM5175引脚对引脚兼容吗?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720690/lm5176-are-lm5176-and-lm5175-pin-to-pin

器件型号:LM5176
主题中讨论的其他器件:LM5175

你(们)好  

LM5176和 LM5175引脚对引脚兼容吗?

我能否将 LM5176直接放在 LM5175 EVM "="">上 http:/www.ti.com/lit/ug/snvu439/snvu439.pdf ">www.ti.com/.../snvu439.pdf  上进行评估?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、PYTsai、

    是的、LM5175和 LM5176引脚对引脚兼容。 请注意、设置开关频率的电阻器是唯一需要更改的组件。 请按照正确的数据表选择振荡器电阻器。

    谢谢、

    Garrett