This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:电流感应电阻计算

Guru**** 2867040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719442/lm3481-current-sense-resistor-calculation

器件型号:LM3481

要找到电流感应电阻、应使用哪种公式。

a) Rsen = Vsen/IPEAK

b) RSEN =(VSEN - VSL -RSL*k)/IPEAK

VSL = 90mV、RSL=1k、k=40uA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Albin、

    公式 B 是正确的、但 VSL 和 k 因子应在该工作点按占空比(D)进行缩放。 需要占空比来正确设置峰值电感器电流的计算。

    RSEN =(VSEN -(VSL +RSL*k)*D)/IPEAK

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢您的快速响应。 我有疑问要澄清。 例如,如果 MOSFET 的漏极电流为3.5A,则感应电阻为10mOhm,RSL = 1kOhm。 控制器将看到的电流是多少。 它是否会看到3.5A 或我是否需要计算为(3.5A*10毫欧)-(10uA*1k 欧)=0.025V -> 0.025V/10毫欧= 2.5A。 我想知道这一点、以了解控制器是否可以感应我的整个电流范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Albin、

    请使用上面提供的等式 I 并重新排列以求解 IPEAK。

    IPEAK =(VSEN -(VSL +RSL*k)*D)/RSEN

    例如、如果:VIN = 12V、VOUT = 24V、IOUT = 2 Fsw = 300kHz、RSEN = 9mOHm、RSL = 1KOhm

    IPEAK =(160mV -(90mV+40uA*1KOhm)*(1-(12V/24V))/9m Ω= 10.556A

    希望这能澄清。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、确实如此... 感谢您的快速响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    公式是否保持不变,以发现短路电流限制??

    谢谢、

    Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Albin、

    是的。 唯一的变化是电流限制电压。

    -Garrett