This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25630-1EVM-291:如何在 UCC25612-2中进行构建

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC25630-1EVM-291, UCC24612-1EVM, CSD18536KCS, CSD18535KCS, UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678104/ucc25630-1evm-291-how-to-built-in-ucc25612-2

器件型号:UCC25630-1EVM-291
主题中讨论的其他器件: UCC24612-1EVMCSD18536KCSCSD18535KCSUCC24612

大家好、

UCC25630-1EVM-291是全波双二极管整流器。

许多客户希望将二极管更改为 SR。

但 UCC24612-1EVM 的购买成本很高。
有一个电路板上的扩展线来自 SOT-23。

两个 CSD18535KCS 或 CSD18536KCS。
两个 UCC24612-2DBVT
扩展板和导线。 以及一些 C、R
我不需要1欧姆电阻器。

我们需要电路(剪切和连接)图片。
注意哪些导线应较短(? mm 长度)

谢谢、

H.DOI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好、

    您需要为高侧操作配置每个 UCC24612、如图所示。

    该器件需要一个从 VDD 连接到 VS 的去耦电容器、并且应靠近 IC。 VD 和 VS 应分别尽可能靠近 MOSFET 漏极和源极。  

    如果您愿意、我可以向您发送 UCC24612 EVM 的光绘文件、您可以使用这些文件来构建评估板。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
    但我不想使用高侧整流器。 如果没有辅助导线、则效率不高。
    这是效率方面的挑战。
    我需要低侧整流器。 和修改 UCC256301EVM 的说明。
    无变压器变化。 无需制作新电路板、只需使用图片电路板即可。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi-San、您好、

    变压器在中心抽头接地的位置进行配置。 您需要断开次级侧变压器引脚与 EVM 板的连接。 变压器的引脚7和引脚12需要连接到 SR MOSFET 漏极。 每个 SR MOSFET 的源极都将接地。 变压器的引脚9和10需要连接到输出端。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本-圣、

    我知道。

    现在、低侧连接类似于 TIDA-01557原理图。

    我认为  1欧姆 R6、R15和 R17 对于手工 ct 是不必要的,你怎么看?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi-San、您好、

    R6和 R15用于降低栅极驱动信号的速度、以限制 MOSFET 漏极上的振铃量。 带有 C16和 C17的 R17构成了 SR 驱动器电源的 RC 滤波器。 建议在 VDD 引脚上放置一个 RC 滤波器、其频率为转换器最大开关频率的1/100。 无需使用 R6和 R15、但这将有助于限制 MOSFET 漏极上的振铃。 如果不使用它们、则可能需要更激进的缓冲电路来将振铃保持在 SR MOSFET 的 VDS 额定值以下。

    此致、
    本·洛夫