This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62821:TPS62821在启动期间预偏置

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62740, TPS62821, TLV62565

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678646/tps62821-tps62821-pre-biased-during-start-up

器件型号:TPS62821
主题中讨论的其他器件:TPS62740TLV62565

您好、Sirs、

我们针对低功耗产品评估了 tps62740、但其输出电压将在期间变为 Vin

输出预偏置 这对于这个芯片来说是合理的吗?

另一种解决方案 TPS62821。 请问您是否可以评论此芯片支持预偏置启动?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Terry、

    这两个器件都支持预偏置启动。 (TPS62821在其 D/S 中对此进行了说明。)

    您能否发送显示 TPS62740问题的原理图和波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、

    感谢您的帮助!
    当 MCU 正常工作时(1~200mA 左右为3.3V)。 将 USB 插入 UART 转换器 I/F (TX、RX、GND)并向 MCU 发送命令进入睡眠状态(uA )。 TPS62740的 Vo 变为 Vin 电压。
    此预偏置功能是否正常?

    稍后我将得到 sch 和波形。 太棒了!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我可以检查波形。 我不理解您的描述。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    这是系统连接。 我们仅使用 tps62740 EVM 替换 tlv62565并为系统提供3.3V 电源。

    一旦 WSG300 SoC 进入低功耗模式(通过 UART TX 和 RX 输入通过"USB 转 UART 软件狗"连接到另一台 PC 发送命令)

    3.3V 负载将从100mA 降低到 uA。 TPS62740的输出将变为4.5V、与输入电压相同(AAA 1.5V *3)

    您对此问题有什么意见吗?  非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Terry、

    感谢您的讲解。

    是的、我需要 Vin、SW、Vout 和低功耗模式信号的波形来查看 Vout 如何从3.3V 变为4.5V。 这不应通过 IC 发生、但有时会有上拉电阻器或其他泄漏路径导致系统中发生这种情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    非常感谢您的评论!
    如果该电压来自外部 UART I/F (4.5V)、则根本原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的确认。 是的、在许多情况下、系统中施加了另一个电压、导致了这种类型的行为。