This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:直流50V 至112V 升压?

Guru**** 2867100 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5022, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720431/lm5022-dc-50v-to-112v-boost

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件: LM5122

尊敬的先生:

        我们有一些将50V 直流升压转换为112V/6A 的请求、我尝试使用 webench 进行仿真 、如下链接所示。 此电路有可能吗? TI 是否有任何建议? 谢谢。


https://webench.ti.com/webench5/power/webench5.cgi?base_pn=LM5022-Q1&VinMin=50&VinMax=50&O1V=112&O1I=6&AppType=POWER&op_TA=30〈_chosen=en_US&origin=parametric&optfactor=3&Flavor=none&Topology=Boost

最恰当的考虑

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    我不认为 LM5022是此设计的理想选择、因为它是非同步器件、单相设计的电流将非常高。

    使用 LM5122等器件和外部栅极驱动器是更好的选择。 此外、LM5122可轻松配置为多相操作。 下面链接了一个良好的起点。

    www.ti.com/.../PMP7973

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett:

                感谢您的回复。 但是,我们的要求是50V (42~58.1V)输入电压和100V (84~116.2V)/6A 输出电压,这种情况无法在 WebBench 上进行仿真,您是否有其他设计工具或向我们建议? BTW、PMP7973 看起来也是非同步的吗?

     

    最恰当的考虑

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、

    我不认为 WEBENCH 会处理这个设计、因为可能很难找到正确的外部器件。

    请注意、PMP7973是非同步的、但它有两个相位。 对于两相、每个相位只需处理~300W。 这将使查找正确的外部组件变得更容易。 目前没有设计工具。

    谢谢、

    Garrett