This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS735:数据表版本 M 中的噪声性能矛盾

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS735

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718993/tps735-noise-performance-contradiction-in-datasheet-version-m

器件型号:TPS735

我们有兴趣 在新设计中使用 TPS73501 (可调电压版本)。 但是、仔细阅读最近更新的规格表后、发现这一段有点混乱、其中的陈述可能会被视为自相矛盾:

'对于可调版本、输出电阻分压器中具有较小值的电阻器可降低噪声。 μA 2 μ A 分压器电流的并联组合具有与具有 C_NR 的固定电压版本相同的噪声性能。 Ω 进一步优化噪声、请将输出电容器的 ESR 设置为约0.2 μ F。 该配置可最大限度地增加控制环路中的相位裕度、从而将总输出噪声降低高达10%。 TI 建议最大电容值为10nF。"
后面是一段:
"TPS735可调节版本没有可用的降噪引脚、因此无法实现超低噪声运行。 根据前面列出的建议将噪声降至最低。"
如果在可调电压版本上仔细选择外部器 件会产生与固定电压版本相当的噪声性能、那么实际上可能会出现超低噪声性能。 我们不确定这两项陈述的内容是什么。 我们已经购买了一个评估板、现在已经准备好了、但我们想知道我们应该期待什么。
谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    措辞不正确,我们需要修改。 由于可连接到 NR 引脚的降噪电容、固定电压版本的噪声将更低。

    通过为2uA 的分压器电流选择反馈电阻器、反馈电阻器对噪声的影响将与具有内部反馈电阻器的固定版本相同。

    借助0.2欧姆的 Cout ESR、您可以使用可调版本尽可能优化低噪声性能。 最大电容值10nF 语句也不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应、Eric:

    那么、您是否有可调输出器件的噪声性能数据和 PSRR 可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们有一些噪声和 PSRR 数据。 我将把这个分配给应用工程师、他将数据交给他进行响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    下面是 PSRR 的曲线:

    下面是噪声图:

    非常尊重、

    Ryan