This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28C42:UCC28C42

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676728/tina-spice-ucc28c42-ucc28c42

器件型号:UCC28C42
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我已经 使用 TINA-TI 制作了一个原理图并进行了仿真、以确保其符合预期。 我会在 许多其他仿真电路中使用此功能、因此我尝试执行"宏"、但即使 u/g 讨论了制作宏、也看不到任何工具可以执行此操作。

我是否必须 安装新的 TINA-TI、或者 TINA-TI 中是否没有该实用程序?

感谢您的任何说明。

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    我已要求我们的一个建模团队就有关 TINA 的这个问题提供支持。 您应该在一天内看到答案。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    您无需自己创建宏。 在本例中、我们已经为您完成了此操作。 您可以直接从以下网址访问: www.ti.com/.../toolssoftware

    下载其中一个 TINA-TI 参考设计(最好是启动)>>将原理图更改为所需内容、然后您就可以从此处运行仿真了。

    如果您有任何疑问、请告诉我。 如果您不熟悉 TINA-TI、下面的视频培训系列也可能会为您提供一些有用的指导。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    请告诉我您还需要什么帮助。 如果上述问题未能得到解决、我很乐意为您提供进一步帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼基尔:
    我可能未正确传达我的问题。 我使用的是 TINA-TI、正如您通过遵循消息流所知。 我在 TINA-TI 中使用大量 IC 的模型。
    但是、让我在这里再次说明我的问题-我已经使用一些 IC 和无源器件对函数建模了。 我想在许多其他原理图中重复使用此函数、所有这些原理图都是各种其他函数的模型。 这可以通过我在我要重复使用的模型中制作一个"宏"来完成。 TINA-TI 确实讨论了如何制作微型工具、但这些工具在我的安装中不可见。
    您看到我在这里谈论的内容了吗?
    如果用户希望重复使用仿真电路、除了在每个其他仿真电路中清除复制粘贴原理图外、还可以怎么做? 这让大型原理图更混乱。
    一个相关的问题是:创建的宏是否会成为"lib"部分?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    明白。 从原理图创建宏的功能仅在完整版 TINA 中可用(即可以从 DesignSoft 购买的 TINA-Industrial)。 然而、TINA-TI 中有一个权变措施、尽管它并不理想。

    步骤1:从 TINA-TI 原理图中、单击文件>>导出>> Netlist >>以了解 TINA-TI。 这会将您尝试捕获的电路的网表导出为宏。

    步骤2:接下来、您需要将其转换为子电路。 子电路应具有您希望在宏中暴露的所有引脚。 在此文件中、请在子电路中仅保留所需的项目(删除任何控制语句、外部测试台组件等)

    步骤3:接下来、您可以将此模型导入 TINA-TI 并使用工具>>新建宏向导>>从文件>>指向您在步骤2中创建的此文件。

    如果您需要任何帮助、请告诉我。 如果您可以与我们共享原理图、则可以更轻松地帮助调试您可能遇到的任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这将会起作用、我可以告诉您!...如果向导正常工作。
    非常感谢您对此问题的及时答复。 让我试一下。 将发布它的运行方式。
    Robin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    是的、新的宏向导应该起作用。 请确保您使用的是最新版本的 TINA-TI (9.3.150.328)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikhil

    有点麻烦!

    我的原理图中有4个开关、2个 IC、一些电阻器、当然还有电容器。 我可以移除 Rs 和 Cs。 我将保留 具有输入和输出的 SW、IC1、IC2。

    正如我现在在导入时看到的,它在包含整个网表的窗口中打开。

    然后、当我运行宏向导时、我输入.cir

    我会看到一 个对话框、要求我选择 网表中的几个子电路之一。

    我对老式的 SPICE 语法有点担心(我必须在房子的某个地方有一个旧的 u/g……),所以不要 忘记如何将所有子电路封装在一个名称(按顺序排列 I/O 引脚的顺序)的宏中

    我在 TINA-TI 中的什么位置可以找到它

    Thnx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    此处显示了导入模型时选择子电路的选项、以便您可以告诉 TINA-TI 您要为其创建符号(宏)的主子电路。 库文件中可以有多个子电路、但只有1个子电路可用于创建宏。 在内部、该主子电路可以调用该 LB 文件中的其他子电路(这是可以的)。

    我认为将开关和子电路中的所有其他元件封装在一起没有问题。 如果需要、仍可执行此操作。 您是否创建了网表? 如果是、您可以将此文件与 TSC 文件一起共享(如果不是、请与某些组件共享虚拟文件)。 这将有助于回答您的具体问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikhil

    是的、在连接此处的网表时不会出现任何问题。

    您将在这里看到多个子电路。

    我们非常感谢您的帮助

    robine2e.ti.com/.../RECTIFIER_5F00_MICRO.CIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    谢谢。 请向我提供您希望在宏中输出的引脚。 此外、是否所有组件都包含在宏中(包括开关)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入           输出      的互连

    VCC            VCS           R1 (1、2)、R15 (1、2)

    VSS                          R2 (1、2)...节点 R2 (2)为 VCS

    VAC                          R16 (1、2)

    GND                          R17 (1、2)...节点(2)与 R15 (2)& OPAMP PIN2共用

                                 R18 (1、2)

    上面是输入、输出以及宏的哪些引脚将位于外部以连接 Rs。

    为了使其通用、如果这是合理的、Rs 将位于宏之外。

    Thnx 很多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    我不确定括号中的数字是什么意思、但我根据自己的理解对此进行了第一轮讨论。 请参阅随附的。 希望您能够根据自己的需求从此处更新它。

    e2e.ti.com/.../5875.RECTIFIER_5F00_MICRO.CIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikhil

    很抱歉、我没有注意到您先前的回复...

    太糟糕了。

    我将尝试 Asap。

    现在,我有一个用于我脱离网络的电路的.cir 文件和.lib 文件。 它是否可以作为组件提供以进行放置和仿真?

    如果您认为您需要先查看它、然后才能告诉您、我可以在此处附加文件。

    请告诉我

    Thnx 很多

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nikhil
    以下是我在.cir 文件中所发生的情况:当我使用宏向导时、选择 cir 文件、我获得相同的对话框:选择一个子电路... 因此我选择了一个...我看到一个矩形框、其中的 I/O pins...belonging 连接到我选择的 Subcir。 但我们希望整个原理图组合成一个新的"组件"、其中包含多个子电路和部件...我该怎么做?
    在我看来、我没有执行任何关键操作。 对吗?。。 例如、定义框、在框上定义引脚排列、"封闭".cir 文件或"关联"框与.cir 文件...分配文件夹、
    我缺少什么?
    Thnx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请发送您的文件以供审核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robin、
    在 TINA-TI 中创建宏时选择的文件是顶级子电路。 它可以在内部引用任意数量的子电路(置于主子电路之外)。 如果您有问题、请共享要导入的文件。

    导入过程本身应该非常简单、正如我前面提到的视频中所述。