This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116是否可用作 Flybuck?

Guru**** 2826845 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116, LM5161, LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719531/lm5116-can-lm5116-be-used-as-flybuck

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件: LM5161LM5180

我需要一个 Flybuck IC。 Vinmax 为65V。  非隔离式输出电流至少为1A、隔离式输出电流为0.2A。

您对 Flybuck IC 有什么建议吗?

LM5116是否可用作 Flybuck? 是否可以将所有同步降压控制器用作 Flybuck?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Duodo、

    是的、这可以用作 Fly-Buck。 Fly-Buck 需要能够灌入电流以及拉电流。 LM5116具有二极管仿真功能、不适用于 Fly-Buck、但您可以禁用此功能。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。
    LM5116为仿真峰值电流模式、因此如果来自次级绕组的反射电流较大并且低侧 MOS 的电流将反向。 这是否是仿真峰值电流模式的问题?
    通常情况下、Flybuck 转换器是 COT 控制模式、因为该控制模式更能承受泄漏。
    仿真峰值电流模式是否对变压器的泄漏敏感、使用 LM5116作为 Flybuck 是否存在任何风险、或者在设计时需要重点关注什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Duodo、

    你是对的。 我缺少一些信息。

    由于 Fly-Buck 电流波形、LM5116可能会也可能不会正常运行。 我们通常还需要负电流限制来为 Fly-Buck 输出提供 OCP。 出于这些原因、我建议使用 LM5161进行此工作。 您还可以使用我们全新的低功耗反激式器件 LM5180。 如果您需要的功率超过 LM5161所能提供的功率、您可以了解 更多的反激 式或其他 隔离式转换器/控制器。

    Sam