This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985:输出反向电压

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LP2985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720445/lp2985-reverse-voltage-on-output

器件型号:LP2985

在制造后测试 LP2985-3.3V 时、稳压器的输出引脚上施加了3.3伏电压、导致反向电压情况、有时器件会锁存。  在解决问题并重新测试器件之后、由于器件 正常运行、因此似乎没有损坏器件。  我的问题是、即使该部件  现在运行 正常、也能及时失效吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    LP2985具有寄生二极管、当输出电压超过 Vin 时、该二极管将允许反向电流流动。 该反向电流不受限制、可能会发生损坏。 损坏的可能性随电流的增加而增加。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我知道。  我原来的问题是、如果器件承受反向电压并正在工作、它是否会因缺陷而及时失效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    对混响电流执行此操作时、可能会造成损坏。 尽管该部件现在正在工作、但在预期的工作区域之外也强调了该部件。 部件的使用寿命可能会下降。

    非常尊重、
    Ryan