This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在电源中实现冗余

Guru**** 2506605 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC39002, TPS2412, UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679114/implementing-redundancy-in-power-supplies

器件型号:UCC39002
主题中讨论的其他器件: TPS2412UCC29002

我需要在电源中实现热插拔冗余、能够为24V 直流电源提供高达60A 的浪涌电流。 如果我使用两个并联的电源来实现冗余、其中每个电源都能够为负载提供足够的馈电、并且两个电源都具有相同的配置、我是否需要使用负载共享控制器?? 即使电源电压匹配、轻微的不匹配也可能导致模块之间切换。

PS:我已经在使用有源 ORing 和热插拔控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Komal Sharma、
    您可以将 UCC39002负载共享控制器与 TPS2412 ORing 轨控制器结合使用。
    UCC39002控制器可确保电源中的任何不匹配均得到补偿、并且您可以预计在满负载时实现1%的负载共享精度。
    本文档介绍了一个应用。
    www.ti.com/.../slua550.pdf

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 它在主从操作上工作吗? 如果主电源出现故障怎么办?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UCC39002没有主器件或从器件。
    负载电流由共享的 LS 信号设置。
    因此、在您的情况下、任一电源都可能发生故障、而来自其余电源的负载电流将增加、以保持所需的负载电流
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请看这个。。。
    UCC39002是一款高级、高性能负载共享控制器、可实现自动
    主/从架构。 与 UCC39002协同工作的并联电源模块/电源
    应配备真正的远程感应或模块误差反馈分压器的访问权限
    放大器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您发表的声明来自数据表的旧版本(SLU495H)、不正确。

    在最新版本中更正了该问题。

    我正在粘贴 UCC29002数据表(SLUS495I)第二段中的这一行内容

    任何 UCC39002模块都可以用作主控制器,也可以用作从控制器。 这一切取决于哪个具有最高输出电流。

    很抱歉,这是个混乱的地方!

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢先生。 )