This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:适用于高放电18650锂离子电池的充电器。

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, BQ27742-G1, CSD87313DMS, BQ40Z60, BQ24266

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720766/bq25895-charger-for-high-discharge-18650-li-ion-battery

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件: BQ27742-G1CSD87313DMSBQ40Z60

您好!

我一直致力于一个涉及高放电18650锂离子电池的应用。 电池的额定充电电流为4A、放电电电流为10A、因此最好制造具有类似规格的充电器。 除此之外、还需要电池 SOC 的功能。

因此、总功能将包括在内

  • 充电器
  • 电量监测计
  • 电池保护

我了解了 TI 产品系列、发现 bq25895可以满足我的要求、只是我没有电量监测计、这不是什么大问题、因为可以使用分立式电量监测计 IC 来实现该功能。 bq25895的数据表显示了6A 的连续放电、9A 的脉冲放电(直至1秒)为允许范围、此后通过关闭集成放电 MOSFET 进入截止状态。  因此,方法1包括 bq25895 (充电器+保护)和分立式电量监测计(首选,因为占用面积更小)。

我在 TI 配置文件中发现的另一个组件是 bq27742-G1 (保护+电量监测计+外部 CSD87313DMS MOSFET),然后我需要找到一个可支持高达2.5A 充电(独立或基于接口)的充电器。 这是方法2、其中包括一个充电器(可供查看)+ bq27742-G1。

另一个竞争对手正在使用的组件是 Maxim 公司的 MAX77818,它集成了所有3项功能(规格3A 充电、4.5A 放电和集成式电量监测计),它目前正用于 Alpha 原型设计,使设计人员的生活变得简单。 TI 是否提供此类组件?

是否有任何充电器没有 pwerpath 管理。 仅用于方法2的3A 锂离子电池充电器。

 或任何其他规格高于 BQ25895的组件。  

提前感谢。

Siddhesh Peshkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddhesh、

    关于方法1、限制因素仍然是 bq258810的过流保护和6A 的绝对最大持续电流。 所选的保护器件还必须能够适应10A 的高放电电流(假设应用需要10A 持续放电电流)。 为了使用 bq25895、可以在 SYS/BAT 之间添加一个外部 FET (很可能是低 RDSON PMOS)、以提供具有较高电流容差的放电路径。

     MAX77818对最大放电电流的限制仍然相同(在本例中、电流为4.5A 与6A 时低于 bq25895)。 我们有 bq40z60、这是一款集成了开关充电器和监测计/保护功能的 BMU。

    我还建议查看 bq24266充电器、这是一种 PowerPath 控制器、它还允许您添加外部 FET 以允许更高的放电电流、BGATE 引脚控制外部 PMOS 的栅极。