This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667EVM-769:1000Hz 时的相位裕度

Guru**** 2862450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720854/tps53667evm-769-phase-margin-at-1000hz

器件型号:TPS53667EVM-769

您好!

下面是 EVM 的波特图。 1000Hz 时的相位插入非常小。 这是由于 DCAP+模式本身还是由于测试仪器造成的?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    相位裕度仅在单位增益频率下定义。 由于1kHz 完全处于转换器的环路带宽内、因此该点的相位根本不会反映稳压器的稳定性。 但在100kHz 时、当增益超过0dB 时、相位裕度接近90°、这表明转换器绝对稳定。 尽管 D-CAP+可实现比传统电流模式架构更佳的性能、但穿越频率下的高相位裕度也可归因于 D-CAP+。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Carmen