This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:UCC28950稳定性问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677280/ucc28950-ucc28950-stability-issue

器件型号:UCC28950

您好!

我在使用 UCC28950设计直流/直流转换器时遇到了问题。 我遵循 slua560b 应用手册。 我的设计规格如下

输入350-390V DC

输出28V DC @ 27A

我正在使用 RM14内核(C95)。 我能够以354直流输入和满载运行转换器。 变压器 在启动时产生尖锐的噪声、几分钟后(尽管不是完全)持续存在、并且温度会升高。 在280Vdc 的低输入电压下没有噪声。

其次、我无法通过将 DCM 引脚短接至接地来在 CCM 模式下运行转换器。 当 DCM 引脚对地短路时、变压器会产生奇怪的咔嗒噪声、并且没有输出电压。 这种情况发生在所有输入电压范围(50至380 VDC)以及空载 至满载条件下。 20至30秒后、次级侧 MOSFET 会损坏。

另一个观察结果是、在满载 (28.5V @ 28A)下运行45分钟后、控制器进入开/关模式、然后同步 FET 被销毁。

在此阶段、我不使用垫片电感器。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adnan、

    很抱歉耽误你的回答。 如果您能够公布变压器设计的详细信息、包括每个绕组的匝数和铜线直径、这将非常有帮助。 还请包含初级侧开关波形和变压器电流。

    谢谢

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否布置一些变压器初级电流波形或 CS 引脚波形。  

    谢谢。 Colin