This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65311-Q1:gmEA 色散

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679026/tps65311-q1-dispersion-of-gmea

器件型号:TPS65311-Q1

您好!

请问 gmea 的实际分散程度,以供我们参考吗?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi-San、

    请参阅以下基于我们内部特征评定的 BUCK1 GM_EA 数据。 请注意、这是基于有限的器件集(~120)、仅供您参考。

    室温:
    最小值= 0.85、典型值= 0.90、最大值= 1.0

    125C 环境温度下:
    最小值= 0.93、典型值= 0.98、最大值= 1.1

    环境温度为-40C 时:
    最小值= 0.84、典型值= 0.89、最大值= 0.96

    此致、

    Murthy