This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 数据表中的 TPS54233DR 示例

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678845/tps54233dr-examples-in-datasheet

主题中讨论的其他器件:TPS54233

大家好、

 新产品计划使用 TPS54233、当我在数据表中了解示例时、如果我逐步按照示例进行操作、则无法获得5.7uH 输出电感器。 我能否在该图中知道 Vout (max)参数? 我还能为 TPS54233示例进行此计算、谢谢。  

此致、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果您的应用程序中的计算结果为5.7uH、则可以选择6.8uH。 (公式(0.3)中的 K_IND 仅为经验值、可接受小于0.3)