This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV702:TLV70231 NC 连接到1.8V?

Guru**** 2826845 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720658/tlv702-tlv70231-nc-tie-to-1-8v

器件型号:TLV702

尊敬的先生:

如果 有任何 TLV70231 NC 的风险、则连接到1.8V?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ian:

    TLV702的 NC 引脚未在内部连接。 因此、它们可以连接到 GND、悬空或连接到任何其他电压、而不会影响 LDO 性能。

    非常尊重、
    Ryan